This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:LM48100QMH/NOPB

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781419/lm48100q-q1-lm48100qmh-nopb

器件型号:LM48100Q-Q1

您好!  

无法在数据表中找到 VOH 和 VOL。 提供输出端的阈值电压电平、即 VOH 和 VOL。 此外、提供有关放大器工作电流 (LM48100QMH/NOPB)的信息。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjanaa、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们的团队将尽快为您提供此信息。 我们将在收到后立即回答。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjanaa、

    很抱歉耽误你的回答。

    该小组对 VOH 和 VOL 参数有疑问。 由于 I2C 接口的原因、这个器件似乎只有 VIH 和 VIL 参数。 但是、该器件中没有数字输出。 为什么需要 VOH 和 VOL 值? 或者您指的是什么输出?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjanaa、

    您对此有什么反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 FAULT 是 LM48100Q 的数字输出、则需要输出电压电平信息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anjanaa、

    感谢您的反馈、很抱歉耽误您的回复。

    FAULT 数字输出引脚 VOH 由 VDD 减去由于电流泄漏而导致的上拉电阻器压降来确定。

    关于 VOL、该值通常约为0.4V。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.