This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于回波抵消的 SDOUT

Guru**** 2468040 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785288/sdout-for-echo-cancellation

主题中讨论的其他器件:TAS2557

你好

     如果有任何通用音频放大器不是智能放大器、SDOUT 引脚是否支持连接到外部 AEC 芯片以实现回声消除应用?  VDD 5V 或19V、单声道或立体声应该正常。  

     如果有音频放大器支持添加外部 AEC 芯片、是否有适合它的连接拓扑或参考文档? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    并非所有具有 SDOUT 的器件都可以发回回波参考数据。 回波参考必须是发送到扬声器的准确信号。
    TAS2557是我们向 SDOUT 发送回波参考的器件之一。
    您可以看到所附的基本图。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

    e2e.ti.com/.../Smart-Amp-_2D00_-Echo-Reference.pdf