This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM1861EVM:使用不带 GUI 或 USB 转 I2X 接口板的 EVM

Guru**** 2813535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM1861EVM, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785343/faq-pcm1861evm-using-the-evm-without-gui-or-usb-to-i2x-interface-board

器件型号:PCM1861EVM
主题中讨论的其它部件:PCM1861PCM9211

是否可以在不使用 GUI 或 USB-TO-I2X 接口板的情况下使用 PCM1861 (硬件控制型器件)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 PCM1861是由硬件控制的器件、只有 当您将在从模式下运行器件时、才可以使用不带 GUI/接口板的器件。

    确保根据数据表中的第5页将 MD6和 MD5拉至高电平、从而正确配置器件。  在 EVM 上、在控制器件配置的接头引脚 J7附近焊接到电路板上的小型零欧姆跳线。  在库存配置中、它们会拉低引脚。 确保通过将电阻器焊接到"H"3.3V 电源将 MD6和 MD5拉高。

    PCM1861EVM 的默认设置为从模式、Vin2上的输入为单端。 输出将位于光学输出上。 这基本上是用户指南中描述的“模式0”。 确保 Y0和跳线匹配模式0。

    如果您需要在主模式下运行器件、则需要转换为模式1、其中 PCM186x 是主模式、您需要 USB-I2X 板、以便您可以在 EVM 上设置 PCM9211。 这也需要 GUI。

    此致、
    Ravi