This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM9211:使用不带 XTAL 的器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785342/faq-pcm9211-using-device-with-no-xtal

器件型号:PCM9211

是否可以在没有 24.576输入时钟的情况下使用 PCM9211?  

 

此致、
Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 PCM9211无需外部晶体即可使用。 DIR/DIT 和 ADC 无需 XTI 时钟即可工作。 但是、在没有 XTAL 的情况下运行有包括在内的限制

    •无 FS 估算

    •FS 范围仅为28K-108KHz、不支持192KHz。

    此致、

    Ravi