This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM9211:建议在不使用 ADC 时进行 ADC 输入连接

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785340/faq-pcm9211-recommendation-for-adc-input-connection-when-adc-is-not-used

器件型号:PCM9211

 不使用 ADC 时、建议使用什么 ADC 输入连接?

 

此致、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 PCM9211未使用的引脚、请遵循以下惯例-

    -将所有未使用的数字输入接地。

    -请勿将未使用的模拟输入接地(但您可以将它们连接到100nF 电容接地)。

    VCCAD 引脚不需要电源、VCCAD 应连接到 AGND。

    此致、
    Ravi