This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM9211:将 S/PDIF 同步转换为 I2S、将模拟线路输入转换为 I2S 音频流

Guru**** 2811065 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785335/faq-pcm9211-simultaneous-conversion-of-s-pdif-to-i2s-and-analog-line-in-to-i2s-audio-streams

器件型号:PCM9211

PCM9211是否支持将 S/PDIF 同步转换为 I2S 以及将模拟线路输入转换为 I2S 音频流?

 

此致、
Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 PCM9211具有用于处理 S/PDIF 到 I2S 转换的 DIR、以及用于获取线路输入并同时将相同内容转换到 I2S 流的 ADC 块。

    DIR 块支持多达12个单端 S/PDIF 输入引脚。 12个输入中的两个(RXIN0和 RXIN1)集成了同轴放大器、其余输入设计为支持标准光学模块。 其中一个输入路由到 DIR 块、该 DIR 块将传入的 S/PDIF 音频输入流转换为 I2S 输出。

    就线路输入而言、它将通过 ADC 块进行路由、输出可在其中一个辅助输出端获得。

    此致、

    Ravi