This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM2906:PCM290xB 和 PCM290xC 之间的差异

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785333/faq-pcm2906-differences-between-the-pcm290xb-and-pcm290xc

器件型号:PCM2906

PCM290xB 和 PCM290xC 之间的区别是什么?

 

此致、
Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM290xC 的主要更改是更新以通过 Microsoft Windows 徽标套件(WLK) v1.5、此外、PCM290xB 和 PCM290xC 之间的以下描述符也不同。

    请注意、WLK 随后将其名称更改为 Windows 10版本的 Windows 硬件实验室套件(Windows HLK)、用于测试 Windows 10平台上的硬件和驱动程序。 Windows 硬件认证套件继续在 Windows 7、Windows 8和 Windows 8.1 (及其服务器产品)平台上测试硬件、PCM290xC 应满足 WLK 1.5的所有要求。

    此致、
    Ravi