This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] PCM2912A:在操作系统上使用器件的驱动程序要求

Guru**** 2813705 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785331/faq-pcm2912a-driver-requirement-for-using-device-on-os

器件型号:PCM2912A
主题中讨论的其他器件:PCM2912

在操作系统上使用 PCM2912器件是否需要任何特殊的驱动程序?

 

此致、
Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCM2912A 是一款 USB 音频编解码器、使用来自主机操作系统的本机 USB 音频类驱动程序。 由于 UAC 驱动程序应该是操作系统的一部分、因此无需额外的驱动程序即可在 Linux 或其他操作系统中运行。


    此致、
    Ravi