This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DIR9001:用于外部 XTAL &放大器;测量传入音频流的采样频率

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/785326/faq-dir9001-use-for-external-xtal-measuring-sampling-frequency-of-incoming-audio-stream

器件型号:DIR9001

何时需要将外部 XTAL 与 DIR9001配合使用?  我们如何在播放音频数据时测量传入音频流的采样频率?

 

此致、
Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在两种情况下、需要24.576MHz 晶体–

    •使用 DIR9001内的内部采样率计算器来计算采样率时。

    DIR9001计算双相输入信号的实际采样频率并通过专用引脚输出其结果。 要使用这个特性、一个24.576MHz 的时钟源必须被提供给 XTI 引脚。 24.576MHz 时钟用作测量参考时钟、以计算实际采样频率。

    •当使用 DIR9001作为24.576MHz 时钟发生器时。

    此致、

    Ravi