This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA134:振荡吉他串的器件

Guru**** 2661805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM386, OPA134, ULN2004A, ULN2002A, ULN2003A, LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784383/opa134-device-that-vibrates-the-strings-of-a-guitar

器件型号:OPA134
主题中讨论的其他器件:LM386ULN2004AULN2002AULN2003ALM4871

我正在创建一个器件来振动吉他的6个字符串。 让我解释一下我的工作原理、然后让我解释为什么我需要更好的东西。   从吉他磁拾取器的输出、我已将吉他信号"染色"到 OPA134、该 OPA134作为具有增益的同相运算放大器排列。 然后、OPA134的输出变为将最大增益设置为200的 LM386。  LM386最初设计用于驱动8 Ω 扬声器。  LM386的输出 驱动振动金属吉他串的"事物"。  好的、那些震动吉他金属弦的"东西"是什么?  "东西"是490-CEM-1203(1998)磁蜂鸣器。  我移除了制造噪声的蜂鸣器的上半部分。  这只剩下磁蜂鸣器的下半部分、其中包含磁体、铜线缠绕在磁体上。  如果电流流经缠绕在磁体周围的铜线、则会产生电磁体。 到现在、您应该已经了解了要点。  这意味着吉他的正弦波信号会激活放置在吉他钢串下方的微型电磁体。

当每个灯串下有两个此类微小电磁体、尤其是较小的灯串时、它似乎效果最佳。  每个微型磁性电磁体都是42欧姆。  我选择了42欧姆值是有原因的。  这个原因是为了尝试匹配 LM386输出的欧姆值、即8欧姆。  我将42欧姆的微型电磁体全部并联。  这意味着42欧姆的微型并联电磁体中的4欧姆值为10.5欧姆。  其中6个并联的欧姆值 为7欧姆。  这意味着我们已经低于 LM386的8 Ω 设计。  因此、如果我们将微型42欧姆电磁体中的12个并联放置在吉他上、则总欧姆值为3.5欧姆。  LM386不能驱动3.5欧姆负载。  

可能的解决方案:连接两个 LM386功率放大器、每个放大器驱动一半的负载。 这似乎是一种简单的解决方案。  然后、我针对器件的电磁部分尝试了另一种方法。  吉他拾音器使用大约40 AWG 的磁性线缠绕、其电阻值范围为10K Ω 至20K Ω。  我从吉他拾取器中移除了原始磁性导线、然后在磁体周围缠绕新的32 AWG 磁性导线、直到获得8欧姆读数。  这确实起了作用,确实使弦振动,但没有像我想的那样使弦振动。  吉他弦与电磁场之间的距离决定了磁场的强度。   对我来说、这意味着 LM386没有输出足够的电流来产生我想要的磁场振动。  因此、我认为我需要比 LM386更强大的放大器、这需要进行搜索。  另一个涉及寻找功能更强大的新型放大器的问题是寻找具有抑制二极管的放大器。  只要磁线圈崩溃、电流就会反向流动。  因此、新放大器必须是设计用于驱动扬声器的音频放大器。  具有一个输入和一个或两个输出的小型音频放大器。

然后、我开始想开箱即用。  这意味着应该有一种完全不同且更好的方法来振动灯串。 我想使用变压器来匹配欧姆值、 但这个想法似乎消耗了太多的电流。  可能我对电流过大有误。  我还想创建更强的单个电磁体、但这也需要更大的电流。  然后我遇到了一个看起来不错的想法。  我阅读了有关 TI 达林顿晶体管阵列的数据表。  如果我只能从 OPA134的输出偏置达林顿晶体管阵列的7个输入、这将提供我认为需要的一切。 然后、我发现 ULN2002A 的输入端有一个7伏齐纳二极管、专为 P-MOS 开关而设计。  其他两个类似的阵列 ULN2003A 和 ULN2004A 设计为 TTL 和 CMOS 器件的开关。  

此时,我死在水里,感觉不好!  我想就如何更好地实现受控的弦振动提出一些建议吗?  感谢 Keith Hilton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能我所需要的只是 OPA134之后一个被偏置为音频的强大达林顿晶体管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    感谢您提供应用程序的所有详细信息。

    与 LM386相比、您肯定需要具有更高电流能力的放大器。 我们建议使用类似的器件、例如 LM4871。 该器件可支持低至3欧姆的负载。 因此、它可以更好地替代处理多个负载。

    如果您有其他问题或意见、请查看并告知我们。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Luis。 我将查看 LM4871。 我阅读了数据表、它看起来可能是一个解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Keith、

    我认为使用单个线圈拾取器生成磁场是一个不错的决定。 但是、Alnico 磁体可能会在相当低的磁场处饱和、因此它们可能会在相当低的刺激电流下停止工作。 用饱和程度较低的软铁气缸替换 Alnicos 可能会有所帮助? 只是一个猜测……

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、感谢您的想法。 使用32 AWG 磁铁线将捡拾器 I 缠绕为8欧姆、具有6个磁油缸。 磁性导线缠绕在气缸的垂直排上、而不是绕在每个气缸上。 另一方面、小蜂鸣器磁体的磁性导线缠绕在每个单独的气缸上。 油缸的捡拾器 I 伤口的磁性油缸比小蜂鸣器磁铁大得多。 任何类型的单个气缸的问题是它们必须与灯串对齐。 如果所有灯串上都有一个实心条形磁体、则无需在各个灯串上对齐磁体。
    在使用平棒 Alnico 磁体进行了一些失败的实验之后、我意识到有很多关于磁场以及特定磁体产生的北极和南极的知识。 我怀疑使用非常强的磁体或磁体可能会妨碍吉他弦的自然振动。 这意味着、即使关闭了振动装置、强力磁铁仍会对弦线施加强拉或强推。 我考虑过使用软铁。 软铁可能会改变磁场、具体取决于与磁体或磁体一起使用的位置。 软铁、不带磁体、磁性导线缠绕在其周围、确实会产生磁体。 磁线的缠绕越多、磁体就越强。 此外、流经导线的电流越大、磁体就越强。 AlNiCo 磁体强度超高。 在使用 Bar Alnico 失败的实验中、我想知道磁体是否如此强、我所做的覆铜线和 LM386的电流是否发生了微小变化。 要使灯串振动、磁场必须发生变化。 我怀疑阿尔尼科太强了、磁场没有变化。 在我看来、Alnico 非常强大、需要不现实的磁导线量和不现实的电流量来改变 Alnico 产生的磁场。 我想知道单靠铁和磁铁线是不是答案。 当然、这完全取决于需要多少欧姆的磁性导线来产生所需的推挽。 磁性导线的数量受放大器驱动欧姆的低水平和放大器产生的电流的限制。