This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:闭环

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5614, TAS5760M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784029/tas5760m-closed-loop

器件型号:TAS5760M
主题中讨论的其他器件:TAS5624TAS5614

当未连接扬声器时、
发生振荡、OCP 正常工作。

我知道、当扬声器未连接时、LC 滤波器的峰值过大。
但是、其他器件(TAS5614、TAS5624)不会出现相同的问题。

您能告诉我 TAS56760的闭环与 TAS5614的闭环有何区别吗?
如果可能、您可以向我展示方框图或电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否有电流探头来测量流经电感器的电流波形? 如果不是、您能告诉我您的电感器器件型号。

    TAS5614具有比 TAS5760高得多的 OC 保护延迟。 我假设 OCP 来自启动期间的斜坡电流。



    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦·圣

    感谢您的重播。

     电感器为 DBL10HB-100M <www.sagami-elec.co.jp/.../detail.php
    其 DCR 非常低(15 m Ω)、因此 Q 非常高。

    但是、当为 TAS5614使用相同的器件时、这没问题。

    我假设闭环电路有差异。

    要获取当前的波浪式工作、需要插入电线、
    这使得 R 变得更大。
    因此、这一问题可能不会被人所认为。
    我得到了电压波形。

    它表示发生了振荡和
    输出电平会变得越来越大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、能否提供 outa+/outa-的 PWM 波形?

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew San

    感谢你的答复。

    我发送 PWM 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、能否检查 PWM+/ PWM-振荡器探针 GND 是否连接良好? 只需检查 PWM 为什么看起来是浮动的、而不是从0V 到 PVDD 的50%占空比。 您也可以测量 PVDD 波形。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它是由 RDS (on)等寄生电阻引起的。
    电流从 电压和压降 I * RDS (on)馈入 π/2。

    也许、RDS (ON)之间的差异是因为 TAS5760M 发生振荡而 TAS5614不发生的原因?

    根据数据表、TAS5760M=150m Ω、TAS5614=60m Ω。