This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用 TAS5825 PPC3 3.1.7 &安培;3.1.8时、DEQ 不起作用

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784607/deq-no-function-with-tas5825-ppc3-3-1-7-3-1-8

器件型号:TAS5825

您好、Sirs、

我的客户报告说、在智能放大器96kHz 模式下、使用 PPC3 GUI 3.1.7和3.1.8时、TAS5825 PPC3的 DEQ 无法正常工作。 您是否愿意帮助我们检查它?



谢谢、此致、

陈耀恩
2019年3月20日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    Matthew 很快就会为您提供帮助。

    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    使用 RoomEQ 进行仔细检查后、96kHz 智能放大器 DPEQ 可按如下方式正常工作。 请提供您认为 DPEQ 不起作用的测试数据。

    阈值(-10dB、-30dB)、高电平-6dB 1kHz EQ、低电平6dB 1kHz EQ。

    RDGS、

    Matthew