This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] SRC4192:SRC4192和 SRC4193之间的差异?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, SRC4193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784862/faq-src4192-differences-between-the-src4192-and-the-src4193

器件型号:SRC4192
主题中讨论的其他器件: SRC4193

SRC4192和 SRC4193之间有何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 SRC4192和 SRC4193之间差异的细分表。

    功能

    SRC4192

    SRC4193

    器件控制

    硬件控制

    软件控制

    可编程数字输出衰减

    不支持

    支持;数字衰减控制可在0dB 至–127.5dB 的范围内以0.5dB 的步长进行调节。

    用于抽取滤波器的直接降采样选项

    不支持

    支持;这可用于别名不是问题的情况(例如:当输出 FS 等于或大于输入 FS 时)。

    优势:显著降低的是与抽取滤波器相关的组延迟、从而实现更低的延迟 SRC。

    输出

    不支持

    支持;可用作主机设备的指示器或标志输出。

    复位和断电操作

    使用 RST 引脚;在外部时钟源激活的情况下、将 RST 置为低电平至少500ns

    使用 RST 引脚;但由于内部逻辑要求、我们需要在 RST 上升沿之后等待至少500us;

    SRC4193还支持断电模式[使用控制寄存器1的 PDN 位]