This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808 VinL/R 输入限制

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, OPA2134, PCM1804
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781924/pcm1808-pcm1808-vinl-r-input-limit

器件型号:PCM1808
主题中讨论的其他器件: OPA2134PCM1804

团队、

客户希望向 PCM1808输入+/-2Vrms 线路输入信号。 然而、VinL/R 的绝对输入电压为 VCC+0.3。 VCC 为5V。  +/-2Vrms 为5.656Vpp、将超过5.3V。 我们是否可以只使用一个简单的电阻分压器来衰减输入信号? 如果没有、是否有解决此问题的推荐解决方案? 谢谢。

此致、  

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIC、

    该器 件在数字输出中不发生溢出或失真时可接受的最大输入是满量程电压、在本例中为3Vpp。

    PCM1808的输入电压范围概述如下-

    模拟输入: 输入电压=0.6 VCC Vp-p
    中心电压=(VREF) 0.5 VCC V

    如果您认为电压可能超过此电压、为了安全起见、应提供某种外部保护电路(齐纳二极管等)、以便将输入电压钳制在数据表中列出的输入电压范围内。

    最后、您在不损坏器件的情况下可以输入的最大电压小于6.5V

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIC-SAN,

    当假设输入信号超过3Vpp 时、请参考以下链接。

    DEM-DAI1808
    http://www.ti.com/lit/ug/sleu078/sleu078.pdf

    PCM1808通道分离
    http://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/419141

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、
    问题是它由负电源-AVcc 供电。 我们需要使用单端电源。 我们应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIC-SAN,

    如您所知、DEM-DAI1808中使用了交流耦合电容器、因此可以使用单端电源电压。
    然而、基准电压(0.5 x VCC)应该被连接至 OPA2134的同相输入。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的理解、基准电压(0.5 x VCC)是输入而不是输出、为什么需要将其连接到 OPA2134的同相输入?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIC-SAN,

    请参阅 DEM-DAI1808中 PCM1808的原理图、以便您可以了解到去耦电容器仅连接到 VREF (共模电压)引脚。
    遗憾的是、我无法判断 OPA2134的同相输入是否可以直接连接到 PCM1808的 VREF 引脚。
    但是、我认为 PCM1808也可以实现、因为 PCM1804可以实现它。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kato-San 提供的宝贵意见。

    NIC、我认为您可以将同相输入直接连接到 PCM1808的 VREF。

    此致、
    Ravi