This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV134:DRV 134

Guru**** 2467550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV134, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780720/drv134-drv-134

器件型号:DRV134
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、Drv 134的增益大于6dB。它接近6.7dB 是我出现问题的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    DRV134具有用于实现增益精度的片上激光修整电阻器。 您能否 与我分享您的原理图(TINA-TI SPICE)?

    此致、

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen

    我们尚未收到您的回复、因此我们将关闭此主题。 如果需要进一步讨论、请回复。

    谢谢
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到所连接的 TINA 电路。 DRV134的增益为6.75dB、而不是6dB。 在实际测试中也是如此。

    此致

    Venkat

    e2e.ti.com/.../2308.DRV134_2D00_gain-issue.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    感谢您分享您的原理图。 数据表中的电气特性表显示了6dB 的典型增益值、但请记住、这适用于表顶部列出的条件。 确保您添加了 R_LOAD = 600Ω Ω:

    Tamara Alani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是 出于除增益以外的任何其他原因必须添加负载电阻器。  没有电阻器。

    此致

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    不是、这不是强制性的、但如果您希望获得数据表电气特性表中列出的性能、则需要测试条件(包括负载电阻器)。

    但愿这有所帮助。

    Tamara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Venkat narayana">除了 增益之外、还必须添加负载电阻器。  我的设计中没有电阻器。[/quot]

    600Ω Ω 电阻器对提供给 DRV134的负载进行建模。

    无论您是否知道、您的电路都有负载。 DRV134是否连接到接收器的某个位置、对吧? 该接收器具有输入阻抗。

    因此、请勿在设计中包含该电阻器、只需注意接收器上存在负载即可。