This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4861:输出失真

Guru**** 2812325 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782525/lm4861-the-output-is-distorted

器件型号:LM4861

你(们)好  

  当我们使用 LM4861 (3.3 VDD、 8 Ω 负载扬声器)时,输出会发生失真,例如下面的视频。 当我们调低音量时、失真是相同的。  

请你注意。 提出一些建议?  我需要为您的分析提供什么文件?

e2e.ti.com/.../LM4861.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    感谢您分享您所获得的失真示例。

    您能否提供此附加信息? 这将有助于我们为您提供更好的支持。

    -原理图。
    -布局。
    - 20Hz 至20kHz 的频率响应。

    谢谢你。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    抱歉、我们没有音频测试设备来测试频率响应。 我们的产品是标签打印机。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Agril、

    可以提供原理图和布局吗? 这有助于指导您进行设计并及时提供解决方案。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、

    您对此有什么反馈吗?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     谢谢你。 我们解决了这个问题。