This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5704:I/O 映射

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784579/tas5704-i-o-mapping

器件型号:TAS5704

哪个输入通道与哪个输出通道相关联?  该器 件具有 SDIN1 (左、右)和 SDIN2 (左、右)、输出 A、B、C、D。数据表未将输入映射到输出。

SDIN1 (左)是否映射到输出 A?  SDIN1 (右)映射到 B?  SDIN2 (左)映射到 C?  SDIN2 (右)映射到 D?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、请参阅 TAS5704 EVM 用户指南 :www.ti.com/.../slou224.pdf 、了解 SDIN1/2与输出的关联。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊,不 我看不到。 我看到了不同的输入和输出配置方法、但没有什么可以回答我的问题。