This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760L:EQ 问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782636/tas5760l-eq-questions

器件型号:TAS5760L

你好

        客户想知道 EQ 如何调节智能放大器? 最小调谐+-dB 是什么?  EQ 调优总音频频带范围是否可以不超过10Hz~20Hz? 谢谢你。  

BR

Patrick   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    TAS5760L 不支持 DSP 处理。 对于 DSP 中足以进行调优的 EQ 数量、通常情况下越多越好。 这实际上取决于客户要求。

    此致
    Linda
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Linda

    我们能否知道如何调优 TAS5760L 的 EQ? 那么、TAS5760L 有用于调优的双二阶寄存器吗? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    TAS5760的声音效果调优取决于它们拥有的主机 DSP 资源。 通常,它可以要求>2x7EQ 以获得立体声输出。 TAS5760L 只是一个内部纯 D 类无 EQ。 所有调优设置都在主机 DSP 中进行。
    希望它能回答您的问题。

    此致
    Linda