This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:HP Out 功能

Guru**** 2467810 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1, TAS2505, TLV320DAC3100-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784510/tas2505-q1-hp-out-function

器件型号:TAS2505-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505TLV320DAC3100-Q1

您好、先生、

我在 TAS2505上看到了一个 HP OUT 功能、但在 TAS2505-Q1上、它是一个 NC 引脚。

我是否可以从您那里了解我们为什么要删除此函数? 如果客户需要与 TAS2505-Q1类似的 HP OUT 和 Q 版本解决方案、您可以建议解决方案吗?

非常感谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    TAS2505-Q1中不存在 HPOUT、尽管它在非 Q1版本中存在。
    如果需要耳机输出和 Q 版本、您可以考虑使用 TLV320DAC3100-Q1。 这是一款与 TAS2505-Q1类似的器件。

    此致。
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、

    非常感谢、我明白了。
    并符合 TAS2505-Q1规范。 图18第24页有一个 HPOUT 引脚、我认为如果 TAS2505-Q1不支持 HP OUT、我们应该修改它。

    谢谢、
    Patrick