This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754-Q1:音频论坛

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784100/pcm1754-q1-audio-forum

器件型号:PCM1754-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM1753

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了 PCM1753和 PAM1754的引脚电容规格。

PCM1753 / 54是否具有 VCOM 引脚的输出负载电容规格?

 因此、我选中了 e2e、然后找到如下所示。

 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/721055?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=pcm1754-Q1

VCOM 值由两个42kΩ Ω 电阻器创建的电阻分压器生成。 可用于计算约420ms 的 τ。

我在其中找到了以下答案。
τ,“Δ t = 420ms”是规格吗?
这是最大值吗?

如果您有、请告诉我。

2.PCM1753 / 54是否具有 SCLK 引脚的输入电容规格?

如果您有、请告诉我。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、

    PCM175x-Q1对 VCOM 引脚上的电容没有特定要求。 VCOM 只是为偏置 PCM 输出而创建的电压基准、它是通过两个42kΩ Ω 电阻器创建的分压器在内部创建的。 此架构的问题在于、电源上的噪声也出现在 PCM 的输出端(由于分压器、噪声衰减了50%)。 因此、我们建议在 VCOM 引脚上放置一个电容器以形成 RC 滤波器、从而消除一些电源噪声。 较大的值将具有较低的 FC 并提高噪声性能、但它需要更长的时间才能到达 VCC/2值。

    这两项的平衡可由应用确定、但通常大约2.2µF Ω 的值就足够了。

    我们尚未指定 SCK 引脚的输入电容。 通常、我建议在引脚上使用一个小串联电阻来隔离电容。 通常、10Ω μ V 至33Ω μ V 的值是可以接受的。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢你的答复。

    我理解您的意见。

    我将向客户解释这些内容。

    此致、

    哈塞伯