This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2557EVM:询问 TAS2557 SDout 参考设计

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781973/tas2557evm-asking-for-the-tas2557-sdout-reference-design

器件型号:TAS2557EVM
主题中讨论的其他器件:TAS2557

大家好、
如果客户希望使用 TAS2557通过2:1多路复用器在一个 SDIN 引脚上发送 SDOUT 信号。

我们希望使用多路复用器来切换 TAS2557 EVM 0x9a (I2S 右侧通道输入)和0x98 (I2S 左侧通道数据输入)器件。
如何仅在 ASI1 SDOUT 右通道插槽中配置0x9a SDOUT 数据?
如何仅在 ASI1 SDOUT 左通道插槽中配置0x98 SDOUT 数据?

2:1 swith 将使用 WCLK 来选择 SDOUT 数据。 SDOUT 数据来自0x9A 或0x98 ASI1 SDOUT 引脚、具体取决于 WCLK 帧。

请提供评论吗? 以下示例是否正确?

w 98 00 00
宽98 7f 00
W 98 00 01
宽98 0C 61
宽9A 00 00
宽9A 7f 00
W 9A 00 01
宽9A 0C 61

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    您添加的命令将 SDOUT 配置为 SDIN 的环回、因此 SDOUT 具有与 SDIN 相同的内容。 您要配置的是这种配置吗?
    如何将数据发送到每个器件(0x98和0x9A)? 如果您已将主机配置为向每个设备发送不同的数据、则您可能还可以单独从每个设备接收数据。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    您还有其他问题吗? 此应用程序是否正常工作?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器