This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TLV320AIC3256:TLV320AIC3256 + MSP430

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, TLV320AIC3256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783989/webench-tools-tlv320aic3256-tlv320aic3256-msp430

器件型号:TLV320AIC3256
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

ADI 最近发布了用于项目开发的 ADZS-SC589-MINI 音频模块。 它具有 ADSP-SC589 SHARC 处理器、ADAU1761 SigmaDSP 音频编解码器和其他功能。 对于便携式音频设备而言、这确实是一个过度使用的方法。 TI 目前是否拥有或计划提供适合便携式音频项目的更小规模的同类产品? 例如、其中一个 MSP430处理器(例如 MSP430FR2433)与 TLV320AIC3256编解码器相结合将是正确的、如果所包含的软件提供了 AIC3256的 I2C 控制示例、则会极大地简化项目设计。 使用电容式 I/O 器件会更好。 如果 TI 没有类似的设计、请考虑这样的设计。 我认为这将有助于很多人进行设计项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    目前、我们没有计划这样的设计、但 我们非常感谢您的反馈、并将在未来的参考设计开发中加以考虑。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师