This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48511:有关 LM48511短路保护特性的详细信息、请参见

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM48511, TPA2011D1, TPA2013D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783812/lm48511-lm48511-short-circuit-protection-feature-details-enquiry

器件型号:LM48511
主题中讨论的其他器件: TPA2011D1TPA2013D1

您好!

在对 LM48511进行短路测试时、我遇到了类似的情况、即音频放大器的重启电源、然后再次恢复正常运行。

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/730621?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lm48511

我是否可以知道短路保护触发器件已关闭或锁存?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    遗憾的是、无法访问旧 LM 设备的内部详细信息。 尽管在触发保护时器件很可能会被锁存。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ivan、
    感谢验证、并将在触发保护时就潜在的行为变化向客户进行沟通。 此外、考虑到器件的使用年限、TPA 系列的音频放大器是否具有与 LM48511类似的规格? 设计工作电压范围为3.1至4.2V。 使用的扬声器计划是8欧姆扬声器。 最大2W。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    如果不必须升压、您可以查看 TPA2011D1。
    如果必须升压、则可以考虑 TPA2013D1、如果需要、该器件具有可用于测试的 EVM。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器