This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:/Shutdown 中的输出阻抗

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1, TAS2557, TAS2560, TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780116/tpa2006d1-output-impedance-in-shutdown

器件型号:TPA2006D1
主题中讨论的其他器件: TAS2557TAS2560TAS2552

尊敬的先生。

我想确保以下有关 TPA2006D1的基础事项。

请提供您的建议。

1./SD 中的输出阻抗。

数据表中定义了大于1KOhm 的值。 它是否意味着 Vo+之间的阻抗

和 Vo -?

2.从 VDD 到 GND 的电流。

I (SD)在数据表中定义。 它是否包括 VDD 至 GND 导通的电流

上述功率级?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    输出阻抗将是从每个输出到 GND 的阻抗。
    关断电流是器件在关断模式下的总电流消耗。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan - San。  

    非常感谢您的教学。  

    输出阻抗> 1KOhm 的定义为典型值。  

    阻抗是否可能低于1KOhm?  

    很抱歉向您询问此类问题。 请提供您的建议。  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    如果您的问题是、是否可以操纵输出阻抗以降低其阻抗、则不可能、因为这就是器件的设计方式。
    如果您的问题是、由于这是一个典型值、因此可能存在更高或更低阻抗的变化、最有可能的变化是更高的阻抗、因为该规格建议的阻抗高于1kOhm。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan - San。

    非常感谢您的建议。

    我的客户正在考虑  实现 扬声器不连接检测 功能、

    因此、更高的阻抗也是合适的。 A/B 或 D 类正常。

    您能否找到更高的输出阻抗产品、例如多个10kOHM 产品?

    您的建议对我非常有帮助。

    Bewst 此致、

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    遗憾的是、我认为我们的大多数器件在关断期间具有相似的输出阻抗。
    如果可以选择数字输入、则某些器件(如 TAS2552和 TAS2560)在关断期间具有10kohm 的输出阻抗。 如果您考虑数字输入、则会有类似 TAS2557的智能放大器、它们与 TAS2560类似、但具有嵌入式信号处理功能。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器