This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:TPA2011D1输入电阻值、增益为10X

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784140/tpa2011d1-tpa2011d1-input-resistance-value-with-10x-gain

器件型号:TPA2011D1

对于 TPA2011D1、客户使用2个8 Ω、1W 并联扬声器(阻抗相当于4 Ω 扬声器)、他们希望 TPA2011D1支持大约10倍的增益。

输入电阻是多少;我们建议将 RI 用于 TPA2011D1?   因此、请为  TPA2011D1YFFR 推荐合适的输入电阻值 RI (FR827和 FR828、我们的电流原理图上具有 R/33Kohm/0402/1%)、以实现每个扬声器大约1W 的输出。

关于数据表 PP19上的输入电阻公式和客户的10x 增益要求、 客户需要30k Ω 电阻器才能在其应用中获得10x 增益。 其实际值会产生9.09V/V 的增益。

在 TPA2011D1设计中、我是否错过了任何内容?

扬声器数据表和原理图 attachinge2e.ti.com/.../Scallop-Audio_5F00_20190319.pdfe2e.ti.com/.../DOD_2D00_T306_2D00_1.1-KDSG160908C_2D00_10PF.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    如前所述、对于10V/V 增益、客户应从33k 输入电阻器更改为30k 输入电阻器。
    关于输出功率、这取决于输入信号振幅。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器