This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:I2C 电压

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/784126/tas2560-i2c-voltage

器件型号:TAS2560

您好、E2E、

SDA 和 SCL 是否需要连接到3.3V 或1.8V (通过一个上拉电阻器)?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    I2C 上拉电阻器应连接到与 IOVDD 相同的电位。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器