This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5754M:TAS5754M Tj 信息

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5754M, LM48511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781724/tas5754m-tas5754m-tj-information

器件型号:TAS5754M
主题中讨论的其他器件: LM48511

尊敬的先生:

我可以知道 TAS5754M Tj 信息吗?

数据表中没有看到我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    我们将对此进行研究、稍后再向您回复。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Larry、

    您能否指定有关热流参数 Tj 的更多详细信息? 我在我们的数据库中搜索、只能找到 Tj=25度。
    我不认为这是您想要的、因此、请详细介绍此参数。
    如果您在某些 TI 的 D 类放大器中看到类似的 Tj、请告诉我哪一个。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    LM48511、结温为150度绝对最大值

    PLZ 提供 TAS5754M 的结温、客户需要知道这一点才能进行最终产品系统级热仿真、以确保器件在规格范围内运行。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    请使用 Tj=165度进行仿真。

    此致、
    Alix Wan。