This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251EVM:TAS3251EVM

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS3251EVM, PUREPATHCONSOLE, TAS3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782913/tas3251evm-tas3251evm

器件型号:TAS3251EVM
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLETAS3251

你(们)好

我刚刚购买了 TAS3251EVM,在哪里可以获得 purepathconsole 3?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    您可以转到 PPC3页面并提交申请。 批准后、您将能够下载软件。 批准通常需要1~2天。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实收到了来自 ticksc 的链接、但它会导致错误页面"无法验证 SAML 请求"和"我们已成功注销"。 单击"再次登录我"也是如此。

    我尝试更改密码、然后发送电子邮件并再次请求 ppc3、但没有结果。

    我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    在哪里可以获得在 TAS3251EVM 板上运行的 MSP430软件代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个问题要问! 从何处可以获取 TAS3251 I2C 寄存器列表?
    它不在 TAS3251手册中(SLASEG6A–2018年5月–2018年11月修订)

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    此 EVM 板中没有运行的代码。 我们使用 USB-IIC 接口来配置寄存器。

    您可以在 TAS3251数据表第64页中找到寄存器列表。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你迪伦,明白了!

    BTW 已对我的最后一个问题做出响应:"我确实收到了来自 ticksc 的链接、但它会导致错误页面"无法验证 SAML 请求"和"我们已成功注销"。 单击"再次登录我"也是如此。" ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易
    我不知道什么是"无法验证 SAML 请求"。 您能否给我发送您的电子邮件、以便我只需批准您的 PPC3和 SW。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    louis.rubet@wattsense.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Louis、为您授予访问权限。 您可以转到 mysecure 软件页面进行下载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    路易