This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BT 音乐盒 USB 5V 输入 3W-5W

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TAS2557, TAS2560, TAS2562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783663/bt-music-box-usb-5v-input-3w-5w

主题中讨论的其他器件:TPA2011D1TAS2557TAS2560TAS2562

需要 TI 放大器  

功率:2*3-6W

输入电压:USB 5V

D 类   立体声

我有 BOOST+PA 计划

但现在我需要5V 作为输入电压,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    如果您需要模拟输入、可能可以选择使用几个 TPA2011D1。
    如果您可以使用数字输入、则升压放大器是所需输出功率的最佳选择。 有 TAS2557等智能放大器、或者如果您不需要嵌入式处理、可以考虑 TAS2560或 TAS2562。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器