This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 关断问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783473/tas5805m-tas5805m-shutdown-issue

器件型号:TAS5805M

你(们)好,先生

我们使用 TAS5805M 设计作为 PBTL 模块、输出波幅为40W、PVDD=22V、但我们发现输出功率仅达到30W、如果关断时超过30W、则在数据表中 、在 PVDD=21V、4欧姆 THD=1%的条件下、输出功率为45W、 请帮您检查并给出解决方法的相同建议、tks!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您是否可以检查关断是否为温度? 如果是、则应改进您的产品热设计。 如果存在其他故障、请提供更详细的信息。 我的同事 Alix 将跟进您。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    您对此问题是否有任何更新?
    当器件在输出功率达到30W 时关断时、请读回全局故障以查看关断原因:
    宽58 00 00
    宽58 7f 00
    R 58 70 04 //读取0x71 ~0x73以查看故障信息
    R 58 68 01 //读取设备状态。

    最重要的是、如果 OT 关闭、就像您在说的那样。 您需要参考我们的 EVM 来检查热设计(数据表中的热数据来自 EVM): www.ti.com/.../slou510.pdf


    PCB 层(EVM 为4层)
    2.覆铜厚度;(EVM 为2oz)
    3.布局和放置;

    此外、您还可以更改1SPW 模式以查看其是否有所改进。


    此致、
    Alix Wan。