This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731EVM:询问 TAS5731 EVM OTP 触发器输出功率

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783961/tas5731evm-asking-for-the-tas5731-evm-otp-trigger-output-power

器件型号:TAS5731EVM

大家好、
在以下条件下、客户要求 TAS5731 EVM OTP 输出功率。 我手头上没有 EVM。
请告诉我们 OTP 结果是什么? (即使 THD 大于10%)

1) 1)对于1.0 PBTL 24V/ 4Ω μ s、连续输出功率是多少?哪个输出将触发 OTP?
2) 2)对于2.0 BTL 24V/ 8Ω μ s、连续输出功率是多少?哪个输出将触发 OTP?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    我假设您希望在不触发 OTP 的情况下实现最大连续输出功率。 这取决于客户定义连续时间持续时间的测试方法。 此外、PCB、测试环境也很重要。 因此、我建议您为您和客户申请 EVM 板以进行评估和进一步调试。

    此致、
    Alix Wan。