This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168A EVM

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/783980/pcm3168a-pcm3168a-evm

器件型号:PCM3168A

想知道 您是否已经拥有 PCM3168A EVM:(DEM-DAI3168A EVM)

 

  

在这种情况下、从2018年开始、您将很快得到:

e2e.ti.com/.../2538576 

如果是、此项目的成本是多少?

此编解码器可使用的最大 SPI CLK 速度是多少?

此致;

Luis;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    遗憾的是、您提到的 EVM 已于几年前发布、不再可在 TI.com 上订购

    我们目前正在刷新此 EVM、即将推出可订购 EVM。  

    此致、
    Ravi