This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4930:用于驱动 H250手机的音频编解码器

Guru**** 2556080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781673/lm4930-audio-codec-to-drive-a-h250-handset

器件型号:LM4930

您好!

我在设计中使用的是 LM4930器件。 我已将 I2S 连接到 CPU。 但 I2S 接口是单向的。 我想知道、如何获取麦克风数据、如果没有、您能建议替代器件型号。

还建议需要驱动 H250手机的部件(音频输出= 25mW)  麦克风带宽必须由 LPF 限制为3.5KHz。 I2S 接口

谢谢、此致、

Sankar.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、

    LM4930是在现代智能手机之前针对移动电话而设计的。 有一个用于音频的双向 PCM 接口。 此接口被限制为16位/8kHz 采样、而 I2S 输入可支持更高的采样率(例如用于收听音乐)

    如果您想要一个具有 I2S 输入/输出的编解码器、您可以几乎选择任何其他 TI 编解码器。 LM49352是一款与此类似的器件,但具有 I2S 输入/输出、以接地为中心的耳机输出、更高功率的扬声器放大器、更多数字处理选项和更高 SNR。

    我对 H250手机并不是很熟悉、也许您可以提供一些规格? 扬声器的阻抗? 麦克风? 等等

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复、扬声器的阻抗为1K 欧姆。
    谢谢、此致、
    Sankar.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、

    因此、为了获得25mW 和1k 阻抗、您将需要更大的电压电势。 这些 LM 器件都低于5V、如果您想达到25mW 的功耗、则需要7V 的峰值输出。
    LM49352将在1k 时为您提供更像是2mW 的功率。 它适用于阻抗较低的耳机。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能不能推荐合适的 TI 器件。
    谢谢、此致、
    Sankar.K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sankar、您好!

    完全适合什么? 您希望在1k 时达到25mW?

    www.ti.com/.../TPA6120A2

    这是一款可使用高达+-15V 电压轨的耳机放大器。 显然、您不需要这么高的电源。 或者、您也可以使用简单的运算放大器、尤其是在不需要如此高的性能时。

    -Steve Wilson