This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104的芯片驱动器

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782641/tlv320aic3104-chip-drive-for-the-tlv320aic3104

器件型号:TLV320AIC3104

我们使用 TLV320AIC3104的芯片来制作 TBOX、但芯片相对较早、现在许多驱动程序已经更新、不再适用。 我是否可以询问此代码是否仍在更新?如果我们使用31x.c、是否可以正常加载这些驱动程序?  

如果 TLV320AIC3104芯片不兼容、我想确定哪个芯片应该与31x.c 兼容。或者 TI 有更好的模型建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦
    aic31xx 驱动程序仅与 aic3100、aic3110、aic3111和 aic3120兼容。

    对于 aic3104、请使用 aic3x 驱动程序。 www.ti.com/.../TLV320AIC3XSW-LINUX

    命名惯例确实有点令人困惑、但 aic33、aic32和 aic31是 AIC3106、AIC3104和 AIC3105的上一代产品。
    寄存器映射几乎相同、因此将此 aic3x 驱动程序用于新一代器件是有道理的。

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们现在使用的 Linux 内核版本是3.18版。 您发送给我们的所有链接都已找到早期版本、许多接口不适用。 我不知道您提交的内容与哪个版本相对应、请发送与版本3.18相对应的 TLV320AIC3104驱动程序源代码、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    艾伦

    我链接给您的驱动程序是我们唯一的 AIC3104版本。

    此致、
    -Steve Wilson