This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1877:LM1877工作温度

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782828/lm1877-lm1877-operating-temperature

器件型号:LM1877
在,表中、,,温度为0~165 ̊ C、但当我降低器件电压,时、它可以在-40 ̊ C 以下工作、因此我想知道它的属性?我是否可以对此有一些信息,它在-40 ̊ C 以下是否稳定谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kun、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    我们不建议在超出限值的温度下使用器件。 如数据表中所述、工作温度的绝对最大额定值为0°C 至70°C 如果使用的器件低于或高于这些限值、则其性能可能会受到影响、甚至可能会损坏器件。 即使器件在低于或高于某些温度下工作、器件在超出极限温度时的持续使用也可能会导致永久性损坏、我们无法保证它能够正常工作。 此外、它的稳定性可能会在短期或长期内受到影响。

    因此、我们强烈建议遵守数据表中规定的限制。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答、现在还有两个问题、第一个问题是当我们使用10V 电源时、它在-40度以下不能工作、但当我重启器件时、它可以 work.can 您为此提供一些信息、器件是否有某种原理可以解释这一点?第二个问题是、我们降低了功耗 8v 的电源也可以在-40度以下工作、所以我想知道、器件内部有一些原因可以解释清楚! 谢谢你们,这是我所有的问题,我们已经设计了电路,购买了器件,生产了电路板,现在我们只想找到一种方法来研究在这种情况下它是否正常。谢谢你们的回复,太有帮助了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kun、

    通常、我们不建议在超出限制的条件下使用器件。 我们可以提供一些建议、以获得更好的性能、但我们不能保证它始终有效。

    首先、请记住、数据表中的所有电气条件都规定了20°C 的温度 在不同的温度下使用器件(特别是超出建议的温度范围)可能会导致性能低下。 输出功率、THD、噪声、通道分离可能受到强烈影响。

    因此、为了避免这些问题、我们建议避免使用限制值。 我们无法解释如何在内部修改整个电路。 但内部阻抗、电容和电流也可能受到影响。 因此、在较低温度下使用该器件可能需要低电源和不同的电压斜坡。

    请尝试使用具有低电源电压和高阻抗负载的器件。 这将避免消耗高电流值、因此将避免损坏器件。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.