This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:DOUT 是否可以用作 SPDIF 功能?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782807/pcm5142-could-the-dout-use-as-spdif-function

器件型号:PCM5142

工程师好、

我的问题是、PCM5142 DOUT 引脚 是否可以设计为 SPIDIF 功能?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pearl:

    遗憾的是、它不能用作 SPDIF。 DOUT 只能是 I2S 数据。

    谢谢、
    Paul