This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:内部 LDO 还为 IOVDD 供电?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782804/tas2505-q1-internal-ldo-also-powering-iovdd

器件型号:TAS2505-Q1

您好!  

我对电源设置有疑问。 如果 没有1.8V 可用、则可以使用放大器的内部 LDO (TAS2505-Q1)为 AVDD 和 DVDD 供电、如数据表中所述。

但我想知道它是否还包含 IOVDD,或者是否需要使用3.3V 附加电压为 IOVDD 供电?  

谢谢、此致、

oz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oz、

    IOVdd 也可由内部 LDO 供电。 因此、AVDD、DVDD 和 IOVDD 可由 LDO 提供1.8V 电压。
    如果您的 MCU 或主机逻辑为3.3V、则应使用外部3.3V IOVDD。 如果主从 IOVDD 电平不同、则需要电平转换器。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器