This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:使用 Pure Path 控制台时智能低音的参数"功率限制"的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782522/tas5782m-question-about-the-parameter-power-limit-of-smart-bass-when-using-pure-path-console

器件型号:TAS5782M

大家好、

我们尝试通过将 Pure Path Console 工具与 EVM 一起使用来设置"智能低音"、之后我们转储 i2c 设置并在我们的系统 CSR8675+TAS5782m 中使用它。

我们现在遇到了一个问题、我们将参数"功率限制"设置为1瓦到4瓦、但 它似乎不起作用、是否还需要设置任何其他参数?

随附了我们使用的文件、您是否要为我们检查问题、谢谢。

e2e.ti.com/.../3731.TAS5782m_5F00_I2C_5F00_Initialization.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我了解的 EQ 设置适用于数字增益微调与不同频率(如升压低音等)。 PLIMIT 用于所有频带模拟增益设置。 您是否使用 PPC3 GUI 削波器来进行功率限制? 不太清楚您的问题。 需要更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Carsound、您好!

    您是否还可以连接扬声器校准 PPC3 (学习板1)?

    此外、还请提供具有特定功率限制设置的频率响应曲线。 (1W 或4W)

    RDGS、
    Matthew