This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:低 Vcc 条件(BTL 输出)规格

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782576/tpa3110d2-specification-for-low-vcc-condition-btl-output

器件型号:TPA3110D2

当 TPA3110D2用于 VCC:8V 条件(具有 BTL 输出)时、频率和 THD 是否具有电气特性?  

数据表仅描述了12VCC 和18VCC 条件、我想比较8VCC 和12VCC。

如果没有有关8VCC 的信息、请告诉我8VCC 或12VCC 上的更好规格。   

顺便说一下、如果使用 VCC:7V 的情况、这是否异常或采取任何保护措施?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPA3110D2可支持8V-12V 的 PVDD 范围。 因此、不建议使用7V 电压。 相同的负载、1%等相同的 THD、更高的 PVDD 可以提供更高的输出功率。
    建议您对 TPA3110D2运行测试以验证 THD、因为它也与您的电感器选择相关联。

    此致
    Linda