This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3168A:PCM3168A

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3168A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782106/pcm3168a-pcm3168a

器件型号:PCM3168A
主题中讨论的其他器件: PCM3168

您好、先生、

我在项目中使用 PCM3168A。  

我不使用 DAC 部分、因此未  使用 Vout+/-、BCKDA、LRCKDA 和 DIN1-DIN4。请告诉我它们是否可以保持未连接或如何终止。

此致、

Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shyama、

    如果 PCM3168未使用 DAC、我们建议将所有数字输入引脚(CLK 和数据输入)连接到 GND。 建议不要将其悬空并将其连接到 GND。

    作为模拟输入的通用指南、由于模拟输入上有直流偏置、因此不应直接短接至 GND。  ~0.47uF 电容器为器件内部的直流偏置提供开路、但提供对 GND 的交流短路、以实现正确端接和降噪。

    谢谢。

    此致、

    Ravi