This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A-Q1:最大电压摆幅

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781967/pcm5102a-q1-maximum-voltage-swing

器件型号:PCM5102A-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM5102ATS5A22364

您好!

遗憾的是、我无法在器件数据表中找到此答案。 我要向 PCM5102A 添加模拟静音电路、因为 XSMT 功能不像我所需要的那样工作(当器件静音或在其他情况下不工作时、我需要将 L/R 连接到 AGND)。 我已决定使用具有负电压信号发送功能的 TI TS5A22364 SPDT 模拟开关来完成任务、但我不确定 PCM5102A 的最大电压是多少(2.1V 是额定电压、但这里有哪些实际可能性)。 此外、我需要知道电压摆幅是多少。

我还考虑了简单地将 AGND 连接到 TS5A22364的正常连接引脚并使常闭引脚保持常闭状态。 这样、当音乐未播放且开关上的控制引脚处于低电平时、AGND 将连接到 L/R 通道、而我不必担心音频通过 TS5A22364。

非常感谢您的意见和信息:)。

Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    输出的标称范围为±3V。 (2.1VRMS*2√2=5.939Vpp)。 我们将最大增益误差指定为7%FSR、因此您可以估计为5.939V*1.07 = 6.36Vpp。

    对于 SPDT 开关来说、该电阻器可能太大、但您可以尝试衰减音频源中的输出、或者可能使用电阻分压器来缩放输出。
    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    一如既往地感谢您的详细回答。 我宁愿不衰减或缩放音频源、6.36Vpp 对于 TS5A22364来说太大、无法处理。

    如果我继续执行在 TS5A22364处于正常连接状态(即禁用 DAC)时将 AGND 连接到左/右音频通道的计划、您能想到任何潜在问题。 我在现实世界中测试了这种方法、它通过了我的质量要求、但我想确保我不会忽略任何东西。

    谢谢!
    Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    问题在于输入和输出引脚应具有 ESD 保护二极管、如果引脚上的电势超过电源电压一定的值(通常是二极管的正向电压)、则该二极管将导通。 根据绝对最大值表、您可以看到显示了 VDD+0.5和 VDD-5.5V 的最大/最小值。 我认为在这个器件上、他们做了一些巧妙的事情来让输入低于 GND、但是这并不会改变 COM 上的电压不应超过这些最大值。 即使您使用的不是通过开关传递音频、它仍然连接到 COM 引脚。 如果电源超过这些值、这些 ESD 二极管仍然可以导通。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    感谢您的解释、这是完全有意义的。 我不知道输出端的 ESD 二极管。

    回到您原来的建议、TS5A22364规定最大电压为 VDD-5.5V 或 VDD + 0.5、绝对最大值为。

    使用分压器公式、我们发现(6.36v * 6.43k 欧姆)/(1k 欧姆+ 6.43k 欧姆)= 5.5V、这将 Vpp 恰好置于5.5V 的最大摆幅。 这可能是2.75v 至-2.75v 的摆幅、这意味着我需要为 TS5A22364上的 VCC 提供2.75v。

    鉴于我不是像应该那么精通音频信令、我的假设是分压器不会影响质量、但可能会降低接收器端的音量 是这样吗?

    如果是、我将继续使用分压器、因为我找不到适用于该 DAC 的兼容 SPDT 开关。

    编辑:修正我的误解并添加其他信息。

    Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    输出缩放不会改变音频质量、只会改变振幅(稍安静一点)。 如果您进一步衰减信号、您也可以使用相同的3.3V 电源为 TS5A64供电。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    完美——再次感谢您的见解!

    最后一个额外的问题、如果您不介意:分压器是否会在调节负电压时出现任何问题?

    谢谢、
    Ted
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、PCM 可以拉电流和灌电流。