This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1863:有关使用 Pure Path 控制台时智能低音的"功率限制"的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782227/pcm1863-question-about-the-power-limit-of-smart-bass-when-using-pure-path-console

器件型号:PCM1863
主题中讨论的其他器件:TAS5782M

大家好、

我们尝试通过将 Pure Path Console 工具与 EVM 一起使用来设置"智能低音"、但我们遇到了参数"功率限制"似乎不起作用的问题、是否需要设置其他参数?

随附了我们使用的文件、您是否要为我们检查问题、感谢 you.e2e.ti.com/.../TAS5782m_5F00_I2C_5F00_Initialization.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsound、您好!

    只是为了确保、您是否提到 PCM186x 或 TAS5782器件的问题?  

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    很抱歉、问题与 TAS5782有关、我将发布新帖子、您能否删除此帖子、谢谢。