This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:TAS5782M 最小扬声器负载额定值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781394/tas5782m-tas5782m-minimum-speaker-load-rating

器件型号:TAS5782M

专家您好!

对于 TAS5782M 的最小扬声器负载、我有2个问题。

普通扬声器的容差为20%。  数据表上的最小扬声器负载是否考虑了扬声器容差? 例如、数据表中说为3 Ω、但实际最小负载为2.4 Ω(= 3 Ω x (100%- 20%))。

2.扬声器最小负载是否根据 PO 变化?(例如、由于 PO 为低电平、扬声器最小负载减小)

我很期待收到您的回复。

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    关于 TAS5782M 的最小扬声器负载、主要问题是在正常音频播放期间不会触发7.5A OCE (过流错误阈值)。 因此、这意味着 PVDD/扬声器负载/输出功率/ LC 滤波器选择/ PWM 开关频率将影响通过 FET 的纹波输出电流(通过电感器的电流相同)

    数据表中的3 Ω(BTL)和2 Ω(PBTL)是最关键的情况要求。 您能否提供上述信息? 然后、我们可以大致计算它是否可接受。 此外、我们还可以使用 EVM 或系统板来测量电感器电流、以判断裕度。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathhew:

    感谢您的支持。
    最小输出负载由 OCE 阈值定义。 因此最小输出负载是典型值、该值会根据 PVDD、扬声器负载、输出功率、输出滤波器设置等而波动 这种理解是否正确?

    顺便说一下、如果您有用于大致计算输出负载是否可接受的文档或信息、您会提供吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    您的理解是正确的。 没有精确的计算文档、您可以参考 LC 纹波电流的粗略 TINA 模型。

    12V PVDD / 768kHz / 4.7uH+0.68uF/3 Ω 负载

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    感谢您的快速回复和清晰描述。

    我在 E2E 上找到了以下主题。
    e2e.ti.com/.../509034

    该主题提到、我们通常假设最小输出负载出现20%的变化。 TAS5782M 怎么样?

    此致、
    Kazuki Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuki、

    TAS5782M 的情况相同、这意味着大约20%的差异。

    RDGS、
    Matthew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    感谢您的大力支持。
    所有问题均已解决。

    此致、
    Kazuki Kuramochi