This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3130D2:TPA3130D2的未使用引脚

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3130D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782325/tpa3130d2-unused-pin-of-tpa3130d2

器件型号:TPA3130D2

大家好、

客户正在使用 TPA3130D2、以下是对其使用方式的说明:

1:仅使用一个通道(INPL、INNL、OUTPL 和 OUTNL)。

2.输入信号是连接到 INNL 的单端信号。

3.扬声器连接到 OUTPL 和 GND,而不是来自 OUTPL 和 OUTNL 的差分信号。

我的问题是:

 1、对于未使用的引脚 INPR 和 INNR、应该将其接地还是保持悬空?

 2.对于未使用的引脚 INPL、它是否应为浮点型? 如果没有、如何连接它?

 3.对于未使用的引脚 OUTPR 和 OUTNR、它应该保持悬空还是接地? 如果接地、RC (TPA3130EVM 中的 R100、C104)电路是否应连接?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、

    1、对于未使用的引脚 INPR 和 INNR、应该将其接地还是保持悬空?
    未使用的引脚 INPR 和 INNR 应与一个1uF 电容器接地。 未使用的 BST 引脚应将220nF 电容器连接到每个 OUT 引脚。

    2.对于未使用的引脚 INPL、它是否应为浮点型? 如果没有、如何连接它?
    仅连接 INPL 引脚不正确。 应同时使用 INPL 和 INNL。

    3.对于未使用的引脚 OUTPR 和 OUTNR、它应该保持悬空还是接地? 如果接地、RC (TPA3130EVM 中的 R100、C104)电路是否应连接?
    保持未使用的 OUT 引脚悬空。


    迪伦