This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6100A2:寻找用于驱动耳机的2x32 Ω 扬声器的最低电源电流运算放大器

Guru**** 2813275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6101A2, TPA6132A2, TPA4411, TPA6100A2, TPA6140A2, TPA6141A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782390/tpa6100a2-looking-for-the-lowest-supply-current-opamp-for-driving-2x32-ohm-speaker-of-the-headset

器件型号:TPA6100A2
主题中讨论的其他器件:TPA6101A2TPA6132A2TPA4411TPA6140A2TPA6141A2

您好 Ivan Salazar、

请帮助我找到用于驱动耳机的2x32欧姆扬声器的最低电源电流。

我发现 TPA6101A2 看起来不错、正如其数据表所说: 低电源电流... 0.75mA

TPA6132A2数据表指出、其2.5mA 电源电流必须高于 TPA6101A2。

正在等待听到你的声音…

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    TPA6100A2或 TPA4411等旧放大器具有非常低的功耗。 尽管需要权衡的是、这些器件不是以 GND 为中心的器件、因此在输出端需要相当大的电容器、并且您还应注意这些电容器的充电/放电引起的噼啪噪声。
    TPA6132A2等新器件具有集成电荷泵、可实现以 GND 为中心的输出、因此无需输出交流耦合电容器、并且可提高噼啪噪声性能。
    TPA6140A2/TPA6141A2是另一种选择、此器件通过为内部电荷泵供电的可调节升压转换器生成 HPVDD。 这是一个玻璃 G 放大器、这意味着 HPVDD (以及 HPVSS)根据输入信号进行调节、以提高效率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器