This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4550B:AC'97至蓝牙模块

Guru**** 2635565 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4550B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780955/lm4550b-ac-97-to-bluetooth-module

器件型号:LM4550B

大家好、

我们有一个使用大量 LM4550B 编解码器来实现多通道音频混合器的应用。

我们曾考虑采用其中一个未使用的编解码器通道、删除编解码器并添加蓝牙模块、以便能够流式传输音频。 尽管我怀疑许多蓝牙模块接受 AC'97输入、但似乎有很多支持 I2S。

我想知道是否可以设置一个具有两个 McBSP 端口的处理器、一个是读取和写入 AC'97数据、另一个是 I2S、这样处理器就像 LM4550B 一样连接到我们的音频混合器、而是为蓝牙模块提供适当的数据流。

如果这种情况是可能的、那么最简单和最具自包含性的方法是什么? 我们已经拥有蓝牙模块和接口处理器、因此最好是具有内置程序闪存和 RAM 的器件。

谢谢、

格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我建议您查看 Hercules 系列器件: www.ti.com/.../products.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biser、

    看一下前几个芯片、有点困惑。 它们中是否有任何一个具有原生 AC'97或 I2S 接口? 他们在参数搜索中没有提到它们。

    或者、我是否会使用 MibSPI 接口来运行我自己的器件? 我可以看到、除非非常小心、否则会导致大量的音频流抖动。

    此致、

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格伦、您好!
    Hercules MCU 没有本地 AC97或 I2S 接口。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    谢谢你。

    从我所读过的很少内容中、McBSP 端口能够在 AC'97和 I2S 模式下进行编程。

    也许我应该将其带至处理器论坛?

    此致、

    格伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格伦
    请访问 www.ti.com/.../OMAP-L138
    它具有2个 McBSP。
    但愿这对您有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我假设该解决方案还需要外部 RAM 和编程闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Glenn、
    是的、没错