This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5612LA:过流编程

Guru**** 2523440 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5612LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/782090/tas5612la-over-current-programming

器件型号:TAS5612LA

大家好、团队、

我的客户正在使用 TAS5612LA。 我们有一些基本问题。

-您能不能告诉我 Roc 和 Roc_LATCHED 之间的区别?
-您能告诉我如何通过寄存器对锁存电流值进行编程吗? 我的意思是、我们需要知道最大和最小电阻值的电流限制值规格。
-对于 ROC_LATCHED,最大值为68k Ω。 如果客户连接更大的寄存器值、会发生什么情况? 例如、75k Ω。

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    明天我将检查并向您提供反馈。

    迪伦