This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:tpa3255的电源轨

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/780746/tpa3255-power-rails-of-tpa3255

器件型号:TPA3255

您好,

 我将为 TPA3255的 LC 滤波器选择电容器(*我们选择薄膜 SMD)

  我的问题与额定电压有关 (我不太 熟悉 BD 调制)

我的问题是,通过输入50V 的 AVCC,LC 滤波器之后的最大电压振幅是多少? 我想知道我的电容器的50V 额定电压是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:5327551、  

    您计划将 PVDD 设置为50V?  LC 电容器的额定电压为50V 并不是一个好主意、因为您永远不想在其降额值附近操作电容器。  我建议使用更高的额定电压。

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电容器的电压可达55V

    我的问题是,在 AVCC 下 BD 调制有多少伏特? 它是否能够一直到达 AVCC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5327551、

    通过计算 RDS (on)的压降和电感器的阻抗、可以很容易地计算电容器中的预期最大电压。 它不会一直到达 PVDD、但它会接近、具体取决于您使用的电感器的阻抗。

    此致、
    Robert Clifton
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助。