This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:产品建议

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781755/tas5711-product-suggestion

器件型号:TAS5711
主题中讨论的其他器件:TAS5805

尊敬的先生。

我们的一些项目规格如下。 请提出您的建议。 谢谢~

放大器要求和建议

•直流24V

•支持4欧姆

•THD1 %

•内置 DRC/EQ

方案1:数字* 3.

[数字放大器20W *2+15W*2+5W*2]

1. 20*2低音扬声器

2. 10*2 L 全范围15+R 全范围15.

3.5*2 L 高音扬声器5+R 高音扬声器5.

输入类型:

1.低音扬声器/全频/高音扬声器的 I2S 输入

交叉:eq

Proposal2:数字* 2.

[数字放大器20W *2]芯片组问题:2.

1.低音扬声器为20*2

2. 20*2用于 L/R 全频15 +高音扬声器5.

输入类型:

1.低音扬声器和[全频+高音扬声器]的 I2S 输入

方案3:数字* 1 +模拟* 2

[数字放大器20W *2]芯片组问题:1.

1.低音扬声器*2 1芯片组,20W *2

[模拟放大器20W *2]芯片组问题:2.

1.全频+高音扬声器1芯片组,20W *2.

输入类型:

低音扬声器的 I2S 输入

2. DAC 输出至模拟输入,适用于全频和高频扬声器

方案4:数字* 1 +模拟* 2

[数字放大器20W *2]芯片组问题:1.

1.低音扬声器*2 1芯片组,20W *2

[模拟放大器10W *2]芯片组问题:1.

1.全范围1芯片组,15W *2.

[模拟放大器5W *2]芯片组问题:1.

1.高音扬声器1芯片组,10W *2.

输入类型:

低音扬声器的 I2S 输入

2. DAC 输出至模拟输入,适用于全频和高频扬声器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    我在描述中发现了三个建议、但我不知道您的项目要求是什么。 我很难评估三个解决方案。
    您能否澄清有关您的项目规格的更多详细信息?

    此外、您能否针对这种情况评估 TAS5805、我认为它更好。

    此致、
    Alix Wan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    您的系统可能是高质量的家用音频设备、因此我们强烈建议您选择方案 1以获得更好的音频性能、例如启动/关断 噼啪声控制(DAC + AIN 器件需要主 SOC 控制序列)、噪声和 THD+N 性能(通常情况下、DAC 中的主 SOC 构建可能会导致性能衰减、 和外部 DAC 会增加 BOM 成本)。

    此外、根据您的系统输出功率要求、TAS5825 (低音扬声器)+ 2×TAS5805是最佳选择、它提供丰富的 DSP 处理资源(大量的 EQ -穿越+无噼啪声音量+ DRC + AGL)、良好的音频性能(具有成本效益)以及用于未来项目改进的高级功能。

    您能否给我们发送一封有关项目背景的电子邮件(matthew-miao@ti.com)? 然后、我们可以密切跟踪该过程。

    RDGS、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew。
    当我获得项目信息时、我将 通过电子邮件与您分享。 感谢您的帮助~