This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:连接 MICDET 引脚

Guru**** 2466550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/781391/tlv320aic3104-the-connection-of-micdet-pin

器件型号:TLV320AIC3104

大家好、

输入音频信号的偏置电压为8V、连接 到 MIC2L/LINE2L/MICDET 引脚。 MICBIAS 在断电时设置。

请告诉我8V 偏置是否会影响麦克风检测? 如果检测错误将使音频信号静音? 非常感谢。

此致

陈家涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    对于任何引脚、8V 过高。 绝对最大值为 AVDD +0.3V。 AVDD 最大只能为3.6V

    您能进一步解释一下吗?

    此致、
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    8V 偏置音频信号不会直接输入到引脚中。 连接与  下面显示的隔离电容器类似、您可以帮助检查这一点吗?

    MICBIAS 设置为断电。 输入信号是单端信号、

    当输入音频输入到 MIC2L/LINE2L/MICDET 引脚中时、客户担心8V 偏置会影响麦克风的检测。 请问麦克风检测的原理是什么?  检测误差是否 会影响输出?

    非常感谢 。  

    此致

    陈家涛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您将在哪里连接 MicDET 引脚? 该引脚是否会看到高于 AVDD+0.3的电压?

    -Steve Wilson